This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LM2596:仿真中出现问题

Guru**** 2450590 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/767055/tina-spice-lm2596-getting-problem-in-simulation

器件型号:LM2596
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

你(们)好

我在 LM2596-12模型的有限 SPICE 仿真中遇到问题。

它无法正常工作。

我提供了以下值:

VIN=24V

Vout=12V (所需输出)

请帮助解决此问题。

M 我使用了错误的组件值。

我试过 cin = 22uf 和 cout = 100uf、l1 = 33uU/68uH

但结果是相同的。

谢谢

Pallavi Joshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pallavi、

    我将您的问题转交给 SPICE 模型专家。

    此致、Robert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pallavi、

    由于法律问题 (LTSPICE EULA)、我们无法在 LTSpice 中分发和支持模型。

    我建议您改用 TINA-TI、因为可以通过 WEBENCH 在 TINA-TI 中导出 SIM。

    请按照以下文档从 WEBENCH 下载 TINA TSC 文件。

    从 WEBENCH 中导出 TINA-TI 瞬态 Spice 模型(修订版 A)