This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62175:有关 FMEA 测试的 TPS62175问题。

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/764010/tps62175-tps62175-question-about-fmea-test

器件型号:TPS62175

尊敬的支持成员:
我的客户使用了 TPS62175。

我对 FMEA 测试有疑问。

问题1.
当引脚1、4、6断开时、
当每个引脚连接到 VIN 时、IC 的状态是什么?

问题2.
当引脚1、4、6断开时、
当 IC 反向安装时、情况会发生什么?


最恰当的考虑。
Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    我不太理解您的问题。 对于 Q1、您是否意味着从 GND 断开 PGND、AGND 和 NC、并将它们一次连接到 Vin 一个引脚(其他2个引脚仍连接到 GND)?

    您也可以对 Q2进行短语表述吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris Glaser:

    非常感谢您的回复。
    Q1由我的客户解决。

    重新表述了 Q2。

    Q2 措辞
    当引脚1、4、6断开时、
    当 IC 通过180度旋转安装时、情况会发生什么?


    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    感谢您回答问题1。

    我不理解 Q2。 您能否逐步解释一下? 例如:

    1.正常原理图/PCB 设计。
    2.打开(断开 IC 引脚与 PCB 的连接)引脚1、4和6
    3.将 IC 旋转180度。 引脚1、4和6是否仍然开路? 还是相反引脚?

    或者、您可以向我发送您希望反馈的原理图条件。

    FMEA 分析或特定电路的某种调试是否需要这样做?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris Glaser:

    我很抱歉。
    我被误导了。

    我将分步解释。

    1.正常原理图/PCB 设计。
    2.将 IC 旋转180度。
    3.它安装了引脚。

    您能否教授安装180度旋转时的操作确认信息?


    我的客户需要 FMEA 分析。

    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    感谢您的讲解。

    如果将 IC 反向放置180度、则某些引脚将无法正确连接。

    具体而言、IC 上的 PG 引脚将使 PCB 上的 VIN 网络短路。 假设 Vin 高于7V、这可能会损坏 PG 引脚。

    此外、IC 上的 SLEEP 引脚将使 PCB 上的 EN 引脚短路。 如果 EN 连接到 Vin、这也会损坏 SLEEP 引脚。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris Glaser:

    非常感谢您的回复。

    我回复我的客户您的答案。

    我将对其进行反馈。

    Bob Lee。
    最恰当的考虑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris Glaser:

    我重写了我的客户的答案。
    我有一个添加问题。


    在该状态下(当安装时旋转180度)

    问题1.
    IC 是否输出输出输出电压?

    问题2.
    IC 是否会点燃烟雾?


    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    问题1. 您的客户应该能够自己回答这个问题。 但也许我仍然不明白他们是如何考虑 IC 的定位的。 当 IC 旋转180度时、电感器(IC 的主输出引脚)将连接到 NC (未连接)引脚。 因此、不会驱动电感器、这将不会驱动输出电压。
    此外、VOS 引脚(即输出电压)将连接到 IC 的 FB 引脚。 FB 是输入、因此它无法驱动 VOS。

    问题2. 我们不定义 IC 或引脚如何发生故障。 如前所述、PG 和睡眠引脚的电压可能会大大超过其额定值。 客户需要仔细检查这些引脚在其系统中的连接方式、以及在 IC 旋转时如何连接这些引脚。

    只需获取他们的原理图并重新标注 IC 引脚即可查看其电路中的新连接。 这样做之后应该很容易理解。