This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27524A:Ucc28180

Guru**** 2507525 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27531, UCC27524A, TIDA-00779, UCC27524

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/762101/ucc27524a-ucc28180

器件型号:UCC27524A
主题中讨论的其他器件:UCC27531TIDA-00779UCC27524

尊敬的 JEF:

              我们已经开发了 TIDA-00779固定 PFC 系统并测试了2.5kW 负载、其中我们将 UCC27531替换为 UCC27524A 和 PFC 开/关  

和继电器开/关控制、但现在 我们在 PFC 开/关和继电器控制操作方面遇到了问题、 比如当我通过控制器切换 PFC 时、

它在某些电压电平下开启 PFC 、例如、如果设置为190V VAC、PFC 输出将发展到高达330VDC 、但 PFC 电压立即开始下降到

220VDC (即整流交流)。 请澄清这些问题、并开始使用更好的 PFC 系统。

谢谢、此致

Ganesamurthy.S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Ganesamurthy、

    感谢您与高功率驱动器团队联系、我叫 Mamadou Diallo、是为该器件提供支持的 AE。

    在将 UCC27531替换为 UCC27524A 后、您是否在 PFC 打开时遇到问题?
    PFC 电压是否降至220VDC? 或者、您是否观察到超过220VDC 的更多损耗? 如果可以、请分享观察结果的范围截图、以帮助调试问题。
    探测引脚时、驱动器的输出是否对地短路?

    感谢您的澄清。 我将检查您的响应。

    此致、

    -Mamadou
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Ganesamurthy、

    我一段时间没有听到你的声音。 您是否能够解决此问题? 如果是、请在此处分享该主题上的分辨率、以便其他人可以从中学习。

    如果没有、请告知我们、以便我们可以进一步调试以解决问题。

    同时、我将关闭此线程并将其标记为 Resolved。

    谢谢。

    此致、

    -Mamadou
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mamadou、

                   很抱歉耽误你的时间。 我们上周在这里度过了节日假期。这就是为什么不能立即回复的原因。

     拍摄 SCOP 照片后、我会尽快回来。

    谢谢、此致

    Ganesamurthy.S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mamadou、

                         此设计可用于2kW 负载的空调压缩机应用。

    此致

    Ganesamurthy.S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Ganesamurthy、

    此设计适用于表1中指定电源要求范围内的主要电器。

    如果您有栅极驱动器 UCC27524/UCC27531相关问题、请告知我们。

    谢谢。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../INTEGRATED-INVERTER_5F00_12082017.pdfHi、

      您的评估板工作正常、但我们集成了用于2000W 负载的空调 BLDC 压缩机电机应用。

    在中、我们将 TIDA-00779用作 BLDC 电机输入的 PFC 解决方案、并通过稍微重新排列了 PFC 开/关控制

    微控制器、我们将 ucc27531替换为 ucc27524。

     在这种情况 下、Ucc27524经常连续发生故障、如果我加载它的电流超过1A、则控制器获得 RESET-TED。 我在这里附上了原理图供您参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Ganesamurthy、

    很抱歉、我们的设计仍有问题。

    根据您的描述、使用 UCC27531时没有超过1A 的故障、并且只有在设计中将 UCC27531替换为 UCC27524后才会发生故障、这是正确的吗?

    在控制器复位前、您能否在正常运行情况下以1A 或0.9A 的电流共享 UCC27524输入/输出的示波器截图?
    您的开关频率和 dv/dt 是多少? 我怀疑到达驱动器输出的栅极上可能存在一定的过冲/下冲、可能超过额定20V 绝对最大值 这通常是由于 FET 硬开关或栅极上的高 dv/dt 所致。 在"故障"之前、驱动器输入和输出的示波器截图将有助于确认情况是否如此。

    提前感谢您提供更多详细信息。

    此致、

    -Mamadou
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您能解释一下上面的红线电路、为什么需要这个电路。 您还可以建议一个电路来运行(开/关控制)此 PFC。
    此致
    Ganesamurthy.S
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Ganesamurthy、

    由于这不是与栅极驱动器相关的问题、我已联系相应的团队、以帮助建议 PFC 的工作电路。

    请留出24至48小时的时间让团队与您联系。

    谢谢。

    此致、

    -Mamadou
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ganesamurthy、

    我叫 Jason、是 TIDA-00779的设计人员。

    我刚刚获得了您的信息、让我向您解释更多信息。

    首先,这种设计当然可以用于空调,它是我们的主要目标终端设备。

    其次、我建议您使用 UCC27531D 来替代 UCC27524A、即使是 UCC27524A 也具有更高的驱动能力(5A)、因为 UCC27531D 具有更宽的 VDD 范围(高达35V)、而 UCC27524只有18V、尤其是对于 IGBT 应用。

    第三、您制造红线的电路专为延迟 旁路继电器而设计、因为在启动阶段、我们使用 PTC 来限制浪涌电流、启动后、我们需要绕过 PTC。

    第四、请使用 PFC_on 信号进行 MCU 控制。

    如需更多帮助、请随时通知我、感谢您关注 TIDA-00779。

    BR

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Ganesamurthy、

    我叫 Jason、是 TIDA-00779的设计人员。

    我刚刚获得了您的信息、让我向您解释更多信息。

    首先,这种设计当然可以用于空调,它是我们的主要目标终端设备。

    其次、我建议您使用 UCC27531D 来替代 UCC27524A、即使是 UCC27524A 也具有更高的驱动能力(5A)、因为 UCC27531D 具有更宽的 VDD 范围(高达35V)、而 UCC27524只有18V、尤其是对于 IGBT 应用。

    第三、您制造红线的电路专为延迟旁路继电器而设计、因为在启动阶段、我们使用 PTC 来限制浪涌电流、启动后、我们需要绕过 PTC。

    第四、请使用 PFC_on 信号进行 MCU 控制。

    如需更多帮助、请随时通知我、感谢您关注 TIDA-00779。




    BR

    Jason
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、
    感谢您的建议、但在您的电路中没有发生旁路继电器延迟的情况下。
    如果我立即提供交流输入、旁路继电器会打开、然后通过为端子上的 PFC 提供5V 电压来开启 PFC
    PFC 打开大于30A 的浪涌电流、MOSFET 立即短路。
    如果我使用现有的旁路延迟电路、就会发生这种情况。

    谢谢、此致
    Ganesamurthy.S
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Ganesamurthy、

    延迟时间仅为0.2秒、您是否找到了一种观察方法? 请使用 UCC27531D 替换 UCC27524A 并再次进行测试、谢谢。


    BR
    Jason