This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53219A:陶瓷输出电容器案例中的纹波注入计算

Guru**** 2391015 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/767332/tps53219a-ripple-injection-calculation-in-ceramic-output-capacitors-case

器件型号:TPS53219A

感谢您的回答。 我知道 FB 上的10mV 至30mV 是适当的纹波电压。 当我查看 数据表第21页时, 均衡(13)是纹波注入,公式 (14) 是输出纹波电压 VINJ (OUT)。  尽管公式(15)显示了 VFB 纹波电压、但 VINJ (OUT) 必须乘以反馈电阻器的 R2/(R1+R2) 、如下面所示。

VINJ (总计)= VINJ (SW)+ VINJ (OUT) x R1 /(R1+R2)

如果我的理解不正确、请更正。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请按照数据表中的步骤操作。 EQ 15考虑了基于纹波注入的 FB 电压变化。 公式16根据移位的 VFB 电压和电阻分压器分压比计算实际输出电压。
    此致、
    Mathew