This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65580:输出电压

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65580, TPS65261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/767338/tps65580-output-voltage

器件型号:TPS65580
主题中讨论的其他器件: TPS65261

您好!

我们的客户正在寻找3通道 DCDC PMIC、TPS65580是其中一个候选产品。 当我查看数据表时、最大电压为7V、但客户需要8V。 您能不能告诉我 TPS65580是否能够支持12V 输入的8V 输出。 查看 SW ABS 最大和最小关断时间200ns、它似乎从12V 输入输出8V 电压。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS65580无法支持超过7V 的输出电压。 这里的主要限制是 D-CAP2器件中比较器的共模电压。

    您可以参阅 TPS65261。 它是电流模式器件、可支持您的应用。

    谢谢!

    此致、

    Hao