This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23880:通过寄存器打开/关闭每个端口

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23880

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/764273/tps23880-open-close-each-port-by-register

器件型号:TPS23880

您好!

我需要在没有有效 PD 的情况下通过寄存器强制打开/关闭每个端口。 下面是我的寄存器配置、

1. REG_0x12=0x55、REG_0x13=0x00、REG_0x19=0x0F、强制所有端口打开;

2. 0x14=0xff;

3.通过 Reg_0x19关闭每个端口;

4.通过 Reg_0x14打开每个端口。 这是问题、我无法通过此步骤打开端口。 我是否需要进行其他寄存器配置?  

还有一个问题、我想将每个端口设置为70W。 它是 ReG_0x29=0xee?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Di Wang:

    0x14是用于启用检测和分类的寄存器、而不是用于开启端口。 您需要使用0x19强制打开或关闭端口。 向寄存器0x29写入0xEE 会将端口配置为4线对模式、分配功率为75W (7类)。 谢谢。

    此致、

    一分钱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Penny。

    我将两个端口并联、以支持总计70W 的输出功率。 下面是我的原理图。 我发现它只能输出37W。 如何配置硬件和软件/寄存器以在没有有效 PD 的情况下强制输出70W?

    谢谢。

    e2e.ti.com/.../23880PSE.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Di Wang:

    请检查此主题并查看其是否解答了您的问题。 谢谢。
    e2e.ti.com/.../2826625

    此致、
    一分钱
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Penny:
    您能否展示用于调整 PCUT 和使用2P 使能的特定寄存器地址? 我使用 MCU 来配置 TPS23880。
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Di Wang:

    可在寄存器0x1Eh ~0x21中调整 PCUT。 2P 使能为寄存器0x19。 2P 启用意味着一次只向寄存器0x19写入1位、4P 启用意味着需要写入2位即可同时开启2个通道。 谢谢。

    此致、
    一分钱