This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR23625-Q1:自举电容器

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR23625-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/765212/lmr23625-q1-bootstrap-capacitor

器件型号:LMR23625-Q1

您好!

我们收到了客户关于 LMR23625-Q1的问题。
请帮帮我们。

[问题]
他们正在考虑将小尺寸陶瓷电容器(0.1uF、16V、0603)用于自举电容器。 它们担心有效电容会严重影响运行。 自举电容器的建议最小有效电容是多少?

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tateo、

    只要使用 X7R 或 X5R 材料、使用0.1uF、16V、0603电容器即可。 我们在测试过程中使用的电容器示例是GRM188R71E104KA01D。

    您还可以选择将电容增加到大约.47uF (16V、0603、X7R 或 X5R)。

    此致、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的回复。

    他们将检查 IC 是否可以保持启动电压高于启动 UVLO。 因此、他们想知道引导 UVLO 的变化。 您能否提供引导 UVLO 的数据?

    此致、
    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tateo、

    我将必须检查引导 UVLO 数据是否可用、我将跟进您的情况。

    此致、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    一个后续问题-您使用哪种封装选项进行设计?

    谢谢、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的支持。

    它们采用 SOIC 和 WSON 进行设计。 您能否提供每个数据?

    此致、

    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tateo、

    感谢您的反馈。 我将跟进产品团队。 此信息需要通过电子邮件共享 您可以通过 k-wiggenhorn@ti.com 向我发送电子邮件吗?

    谢谢、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的回复。 我或当地 FAE 将向您发送电子邮件

    此致、

    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tateo、

    谢谢你。 我将等待此电子邮件

    此致、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tateo、

    感谢您发送电子邮件 我已回复了电子邮件、让我们继续通过电子邮件进行讨论

    此致、
    Katelyn