This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78PL116:MOLICEL INR18650A 的化学成分文件

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/766653/bq78pl116-chemistry-file-for-molicel-inr18650a

器件型号:BQ78PL116

尊敬的 Sirs:

我们在电池中使用的锂离子电池已经过时。 计划用 MOLICEL 的型号 INR18650A 代替它。
现在、我想知道哪个化学文件可能最适合选择? 也许这个单元格甚至有一个 chem 文件。

如果能提供简短的反馈、我将不胜感激!

也许即使 是合适的化学品文件也是完美的!

提前非常感谢!

Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Markus、您好!

    我们有新电池的 ID。 但是、它们仅适用于较新的监测计。 我们不会为已 NRND 的器件生成新的 ID。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该单元格的数据表来自2014年。 我希望当时能够生成 ID、TI 仍然准备好与有需要的人分享结果。
    此致、
    Markus
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、Markus。 遗憾的是、数据采用新格式、无法与旧的监测计一起使用。