This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF6133:REF6133 -解释噪声数据

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: REF6133, REF3133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/767149/ref6133-ref6133---interpreting-noise-data

器件型号:REF6133
主题中讨论的其他器件: REF3133

大家好、

我的客户询问以下有关 REF6133噪声数据的问题:

-低集成噪声列为 uVpp/V 通常、它仅以 uVpp 或 nV/sqrt (Hz)表示

-为了进行比较、在 REF3133上、1/f 噪声列为 uVpp

您能澄清/确认吗?

谢谢!

此致

Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andreas:

    1/f 噪声随输出电压而变化。 3uVpp/V 1/f 噪声规格将随 REF6133的输出电压而变化。 因此3.3V * 3uVpp/V = 9.9uVpp
    在 REF3133上、噪声已经被提供给适当的缩放输出电压。

    -Marcoo Z