This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53632G:TPS53632G dc-dc

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS53632G, UCC27512, LMG1205, INA170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/767095/tps53632g-tps53632g-dc-dc

器件型号:TPS53632G
主题中讨论的其他器件: UCC27512LMG1205INA170

你好!

我将 使用控制器 TPS53632G 构建基于 GaN FET 的半桥转换器。 参数为:

 输入电压:VIN=36-75V DC

2.输出电压:Vout=28V

输出电流:Iout=10A。

频率:fsw=1MHz

初级侧的驱动器是 LMG1205、次级侧是 UCC27512。  使用电阻器对电流进行采样、然后由 INA 170放大至控制器的 CSPx 和 CSNx 引脚、INA170的增益为1。  是的

合理的计划? 如果没有、是否有更适合满足我的参数的解决方案?

现在我正在运行测试、但 PWM 行为不正确。  它与环路补偿有什么关系吗? 如何设计环路补偿?

此致、

LIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lin:

    我记得我们之前曾进行过一些讨论、很抱歉听到您的设计仍然无法正常工作。
    TPS53632G 专为低输出电压应用而设计。 我们没有在高输出电压应用中对其进行测试。

    我的产品系列没有其他推荐的解决方案。
    您可以使用 Webench 搜索其他解决方案吗?

    谢谢