This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PTH08T210W:输出电压三倍

Guru**** 2434620 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/762840/pth08t210w-triming-the-output-voltage

器件型号:PTH08T210W

您好  ,将输出电压(1.0V)减小+/-5%的最佳方法是什么?  Vo_adj 是否可以接受电压源覆盖、驱动强度如何?  

谢谢、

门格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Meng、

    使用 Vo_adj 可能是一个选项。 让我向团队核实一下内部原理图是什么样子的。

    谢谢、
    Denislav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Meng、  

    以下是有关内部(在模块上)反馈电阻器的详细信息:

    您可以使用 ADJ 端子来调节输出电压。 您可以切换不同的 R 值或使用 DAC 将电流注入 ADJ 引脚以移动 Vout。  

    谢谢、  
    Denislav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Denislav、  

    非常感谢。   切换 Rset 值以修整 Vo 似乎更容易。

    门格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denislav:

    我考虑了用于修整 Vo 的开关 Rset 方法。 我可以看到、在 Rset 切换期间将出现不连续(先断后合)。 如果将 Vo 从1.0V (63.7k)修整至0.97V (Rset=71.5K)、然后再修整0.95V (77.79k)、您是否知道 Vo 对 Rset 开关的敏感性?

    谢谢

    门格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Meng:

    我认为最好始终将一个电阻器连接到一个 Vout 值、并通过并联组合进行切换来实现修整。 这样、您就不会有引脚开路的风险、Vout 默认为 Vref。

    例如、您可以始终为最低电压(0.95V)安装一个默认电阻器、并联大电阻器、以便获得并联组合、从而产生0.97V 和1V OUT。
    如果开关处于打开状态、则默认值始终为0.95V。

    请告诉我这是否有意义。

    谢谢、
    Denislav