This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53219A:纹波电压电平

Guru**** 2390735 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/767081/tps53219a-ripple-voltage-level

器件型号:TPS53219A

您好!

我们的客户在选择陶瓷电容器输出时询问了适当的纹波电压。 请告诉我们、第20页中描述的10mV 纹波电压是否合理。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    IMI-SAN、

    10mV 是合理的。 这实际上取决于客户应用。 如果不是很重要、我会说20-30mV 的纹波是可以接受的。

    此致、
    Mathew