This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2378:辅助电源优先于 PoE

Guru**** 2813765 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2378

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/765735/tps2378-priority-of-auxillary-power-over-poe

器件型号:TPS2378

您好!

TPS2378的数据表中提到辅助电源(APD)优先于 PoE、但我使用此 IC 设计的电路、第一个连接的电源用作有功功率。 例如:如果我先连接 PoE、则即使我稍后连接外部电源、PoE 也会供电。

我已附上我的原理图。 请告诉我这个问题的原因。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jain:

    我不会看到您的原理图有任何异常。 连接适配器时、您能否确认 APD 引脚上升到1.5V 以上? 您的分压器分压比看起来不错、但可能存在汇编错误。

    谢谢、
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已连接9V 的外部直流适配器、但在连接 PoE 时 APD 仍然无法工作。 我有将近10个 PCB、它在任何 PCB 中都不起作用、因此不会出现任何组装错误。

    我还有另一个问题。 我现在已在降压转换器的输出端连接了一个120欧姆的负载电阻器(RL)、其输出为3.3V、如所附的原理图所示。

    因此,在本例中,3.3V/120欧姆=27.5mA,PoE 工作正常。

    但是、当我连接 RL = 47欧姆、这意味着负载时为70mA 时、降压转换器输出端的电压仅为1.6V、PoE 芯片(TPS23789)变热。

    我想、当我连接 RL = 47欧姆使其变热时、PoE 芯片无法通过 PoE 提供足够的电流。

    如果电路中需要进行任何更改、请查看原理图。

    我是否必须将 CDB 连接到其他引脚?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jain:

    APD 的分压器的大小适用于48V 适配器(APD UVLO 上升至37V)。 更改您的 APD 分压器、以满足预期适配器电压下 APD UVLO (TPS2378数据表第5页)上升的要求。

    您是否通过了浪涌测试? CDB 引脚用于使降压控制器保持禁用状态、以便完成浪涌(为输入大容量电容 C212充电)。 有关如何实现此功能的说明、请参阅第7.3.2节。

    此致、
    Tom Amlee
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    辅助电源的优先级现在可以正常工作。

    此外、我在降压转换器的软启动引脚上连接了一个电容器、PoE 现在可以正常工作。

    感谢您对问题的快速支持、在执行更多测试以检查是否一切正常后、我将标记为"已解决我的问题"。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jain、

    恭喜您获得解决方案! 测试完成后、请单击绿色的"已解决"按钮以关闭此主题。

    此致、
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师