This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92518HV:LED 距离/电缆

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92518HV, TPS92518

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/767197/tps92518hv-led-distance-cable

器件型号:TPS92518HV
主题中讨论的其他器件: TPS92518

大家好、

我的客户对用于下一代产品的 TPS92518HV 感兴趣。 他们在数据表第11.1节中找到了注释、如果 LED 不直接位于器件上、则将输出电容器放置在靠近 LED 的位置。 但遗憾的是、数据表中没有建议使用 TPS92518HV 在器件和 LED 之间保持最大距离。

因此、客户的问题是:

1.对于特定项目,他们将有一根长度为50至100cm 的电缆,这是可行的吗?

2.如果是,应采取哪些措施,尽可能长地取得最佳成果?

3.如果#1是、您在实验室中测试的最大电缆长度是多少? 使用 TPS92518HV 时、您仍然认为最长的电缆是哪根?

提前感谢

BR Cevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cevin、

    1) 1)是的、这是可能的。 必须对 LED 环路中的电感与使用的电容器进行分析。 我们不建议使用距离、因为它取决于连接的方式。
    2) 2)保持低电感并检查 LED 的阻抗将有助于确保没有谐振。
    3) 3)这取决于 LED 的连接方式、低电感源和回路、以及与具有大型环路的 LED 之间的独立路径。 我被告知、测试距离长达4英尺、但它确实取决于它的连接方式。

    如果您想了解这一点、您需要查看第16页的8.3.3.1、您可能需要从输出到 Vin 的二极管来保护 TPS92518。

    此致、