This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61194:根据最大 LED VF 设置 Vout

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61194

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/766680/tps61194-setting-vout-against-max-led-vf

器件型号:TPS61194

大家好、

我在之前的设计中使用了 TPS61194、它使用的 LED 灯串最大 Vf 为30.6V。 根据第7.3.1节中的说明、我将 Vout 设置为1.3 * 30.6V = 39.78V。 [相关章节:"Vout_MAX 电压应根据 LED 灯串所需的最大电压进行选择。 建议的最大电压比最大 LED 灯串电压高约30%。"]

在即将推出的设计中、我使用的 LED 灯串的最大 Vf 为37.4V。 采用同样的方法、我应该具有48.62V 的输出电压、这对于器件来说太高了。

我有两个问题:

  • 我是否正在根据我的 VF 正确设置 Vout?
  • 假设我需要为此项目查找新器件、假设我需要查找新的 VF 是否正确?

谢谢、

Brian Angiel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、
    是的、您的回答正确。 TPS61194的最大输出电压约为45V。 因此、即使您将 OVP 点设置为48V、它也会在输出电压超过45V 时检测 OVP。 但对于您的应用、如果最大 Vf 为37.4V、我认为可以使用该器件。 但您需要确保最大 Vf 具有最大输出电流。 比最大 LED 灯串电压高30%是一个安全值、仅供参考。
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这很有帮助。 谢谢、Sean!