This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23751:为 TPS23751 EVM 放置不同的电路板

Guru**** 2523210 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/767085/tps23751-put-different-board-for-tps23751-evm

器件型号:TPS23751

你好

       下面是 EVM 原理图、如果将第4页原理图放在 MB 上、并将第5页放在其他电路板上。 客户使用连接器连接两个板。 对于此实现有任何风险、例如:原因通信失败、然后无输出等 谢谢你。  

BR

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    很清楚、客户是否在 VDD 和 VSS 处从输入部分连接到 PD 控制器的输入?

    适配器电路(FB1、FB2、C1、C2、R4、 R6、C3、R1)以 RTN 为基准(直流/直流的初级侧)。 最简单的做法是将其保持在第二个电路板上、靠近功率级、因此 RTN 平面无需连接到第一个电路板。

    谢谢、
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师