This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543B20:关于自举电阻器值

Guru**** 2539380 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS543B20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/767099/tps543b20-about-bootstrap-resistor-value

器件型号:TPS543B20

您好!

您能告诉我 TPS543B20自举电阻器值吗?
客户正在尝试安装自举电阻器以降低尖峰噪声。

客户使用条件为:
VIN=10V
VOUT=0.72V
Iout=10A~20A
Fsw≒870kHz

客户尝试使用3.3欧姆电阻器。
这一切都好吗?
请告诉我电阻 器值的上限、这会成为一个问题。




此致、
Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yusuke - San、

    3.3欧姆似乎合理。  数据表建议的值介于1欧姆和10欧姆之间。  这是过冲衰减和效率之间的折衷。