This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB-TO-GPIO:LabVIEW GUI 以代替 TI EVM GUI 或 USB 转 GPIO 底层软件命令

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53679
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/765711/usb-to-gpio-labview-gui-to-replace-ti-evm-gui-or-usb-to-gpio-underlying-software-command

器件型号:USB-TO-GPIO
主题中讨论的其他器件:TPS53679

嗨、大家好

我们的客户希望 使用 USB 接口适配器通过 I2C 连接 TI 芯片、并在 PC 上使用 LabVIEW 编程来自动获取 TI VR 芯片的各种状态和数据分析。 (例如 TPS53679)

通过查看 USB 接口适配器评估模块用户指南、我们可以了解内部寄存器的含义、如下所示:


        但是、无法知道命令格式、尤其是上述 IIC 的地址、也无法知道如何更改转换为 USB 的命令。
   因此、客户希望了解:

1.我们是否有 LabVIEW 版本 EVM GUI 来帮助他们构建 LabVIEW 系统;

2.我们是否可以向他们共享我们的软件基础命令格式,他们是否可以使用它进行自己的编程?

谢谢

-彭芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    一位专家将很快回来
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、我们没有 EVM GUI 的 LabVIEW 版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    但是、我们是否可以向他们共享我们的软件基础命令格式、他们是否可以使用它进行自己的编程?
    谢谢
    -彭芬
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是指向在.NET 环境中实现的 USB-TO-GPIO 适配器 API 的链接。 在 zip 文件中、您将找到有关使用 API 的文档。

    software-dl.ti.com/.../TI-USB-Adapter-API-2.0.7.zip