请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:USB-TO-GPIO 主题中讨论的其他器件:TPS53679、
嗨、大家好
我们的客户希望 使用 USB 接口适配器通过 I2C 连接 TI 芯片、并在 PC 上使用 LabVIEW 编程来自动获取 TI VR 芯片的各种状态和数据分析。 (例如 TPS53679)
通过查看 USB 接口适配器评估模块用户指南、我们可以了解内部寄存器的含义、如下所示:
但是、无法知道命令格式、尤其是上述 IIC 的地址、也无法知道如何更改转换为 USB 的命令。
因此、客户希望了解:
1.我们是否有 LabVIEW 版本 EVM GUI 来帮助他们构建 LabVIEW 系统;
2.我们是否可以向他们共享我们的软件基础命令格式,他们是否可以使用它进行自己的编程?
谢谢
-彭芬