请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2384 主题中讨论的其他器件: TPS23861
你(们)好
在 TPS2384数据表中、写入内容为:
符合 IEEE 802.3af 标准
过流阈值最大为400mA
同时、它可以对功率高达30W 的 PoE 4类器件进行分类。
如果无法为4级供电、为什么允许对其进行分类? 我们的客户可能会将 PoE 器件连接到我们的产品、并看到它将其分类为4类、仅在稍后注意、当器件真正需要超过15.4W 的功率时、TPS2384会断开负载。
此致、
Karlis tucs