This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28250:ILIM 和 CS 输入

Guru**** 2507615 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/763136/ucc28250-ilim-and-cs-inputs

器件型号:UCC28250
主题中讨论的其他器件:UCC28950

您好!

数据表中的应用电路显示了电压模式控制转换器的实现。 如果我想让电流模式转换器从初级侧进行控制、应该如何配置 ILIM 和 CS 输入? 我能否仅使用两个不同的串联感应电阻器(ILIM 为 Rs、CS 为 Rb)来根据需要调节 ILIM 和 CS 的感应电压? 您是否有一个推挽式转换器示例、以及使用电流模式控制的类似电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Thomas

    我想您已经知道了这一点、但首先要考虑的是、应用中显示的半桥电路在峰值电流模式控制中具有固有的不稳定特性、并且必须在电压模式控制中配置控制器。

    话虽如此-可在峰值电流模式下控制推挽电路。 第7.3.7.2节详细介绍了如何实现这一点。 您需要生成 CS 信号。 如果要使用电阻器、则需要在两个开关变压器的源极连接中使用、然后找到添加两个信号的方法。 电阻器的另一个问题是、您应该使用的斜升幅度大约为1.4V/Dmax (eq6)、因此您在添加放大器的电阻器中接受显著的功率损耗。
    更好的解决方案是在电源变压器的中心抽头和输入之间使用单个电流互感器、以便测量任一开关中的电流。 这也解决了振幅问题。 您可以在该器件的 EVM 用户指南中查看如何使用 CT 执行此操作、也可以在 UCC28950的 EVM 中使用相同的想法。

    100%负载时的 CS 振幅应缩放到2V 峰值附近。 ILIM 比较器在500mV 时跳闸、因此您需要将 CS 信号的衰减版本馈入 ILIM 引脚。 假设您要将电流限制设置为满负载的125%、则 ILIM 上的500mV 对应于 CS 上的2.5V、因此5:1衰减器将执行此操作。

    希望这对您有所帮助-如果您有任何疑问、请重新发帖
    此致
    Colin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    我将关闭该线程。 如果您需要进一步的帮助、请重新打开它或打开新的主题帖。

    此致
    Colin