This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS27S100:电源开关应用

Guru**** 2524500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS27S100, TPS1H100-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/766746/tps27s100-power-switch-application

器件型号:TPS27S100
主题中讨论的其他器件: TPS1H100-Q1

您好!
我正在考虑在即将推出的设计中使用 TPS1H100-Q1\ TPS27S100。 我希望在 TPS1H100-Q1\TPS27S100适合我的应用时提供一些输入、或者在另一个器件可能更好的时候提供一些输入。

以下是已知的设计标准:
系统/负载电压:28.5 VDC /- 5%
正常运行负载电流:60mA 空闲 -最大速度/负载为2.5安培
过流跳闸:3.5 - 4安培、 我想保护一个4安培慢熔保险丝
浪涌电流:~36安、470uC 电容

uC 接口:3.3VDC

工作温度:30 - 40°C  

负载将是连接到泵的无刷直流电机、并且可以每天打开/关闭几百次。 最大电流将不连续、泵一次可能运行~30秒左右。

谢谢、
John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    查看设计标准、TPS1H100-Q1\ TPS27S100非常适合此应用。

    此致