This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25898:BQ25898热问题

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25898

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/766946/bq25898-bq25898-thermal-question

器件型号:BQ25898

您好!

客户使用 BQ25898进行了热测量。

我们发现在3A 充电期间、芯片的最高温度为91°C。

规格。 最高工作温度为85°C

测量基于无屏蔽外壳(开放式框架)。

您能否检查此数字是否合理?

此致、

陈兰迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Randy、

    IC 的温度取决于 IC 的功率损耗、PCB 板的热阻抗和环境温度等 看起来 PCB 可能没有足够的铜面积来散热。 TI EVM 是布局的良好参考。 为供您参考、BQ25898是在输入电压为9V 且充电电流为3A 的 TI EVM 上测得的45C 温度。