This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3846:UC38846

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: UC3846, UCC28070, UCC28950, PMP6712, UCC28180, PMP8740, TIDA-00779, UCC28951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/766089/uc3846-uc38846

器件型号:UC3846
主题中讨论的其他器件: UCC28070UCC28950PMP6712UCC28180PMP8740TIDA-00779UCC28951

我能否使用 IC 的电流感应引脚使用感应电阻器测量输出电流。 在说明中给出了峰值开关电流、我是否知道电流感测引脚的正确功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Satyanarayana、

    您打算在中使用 UC3846的电源拓扑是什么?

    UC3846被设计成提供功率级的逐周期电流模式控制、并且它需要监控初级侧开关电流来实现此目的。

    TI 电源设计库中有大量有关电流模式控制的技术文章、例如

    www.ti.com/.../slup098.pdf
    www.ti.com/.../slup173.pdf

    TI 拥有大量 PWM 控制器、如果您向我提供输入电压范围、输出电压和电流等应用细节、我可能会推荐其他控制器或 TI 参考设计。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Peter 的回复

    我选择了全桥拓扑、因为我的额定功率接近1.5kw。 输入电压为230V、50Hz、输出电压为54.6V、电流为25A。我需要来自输出的反馈、因此我可以使用控制器切换到合适的模式(CCCV)

    谢谢

    Satya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UCC28070 (-Q1)

    PR779一款1.2kW 通用输入交错 CCM PFC 电源板

    http://www.ti.com/tool/pr779

    85 - 270 VAC

    390伏

    1200瓦

    X

    X

     

    CCM 交错 PFC 升压

    UCC28950 (-Q1)

    PMP6712适用于 PoE 电源(PSE)的双通道全桥转换器(54V @ 30A)

    http://www.ti.com/tool/pmp6712

    38 - 60 V

    54伏

    1600瓦

    X

    X

    X

    PSFB

    UCC28950 (-Q1)+ UCC28180

    2kW 并联电源模块的 PMP8740设计评论

    https://www.ti.com/seclit/ml/slup349/slup349.pdf

    90 - 265 VAC

    20 - 32 V

    2000瓦

     

    X

     

    CCM PFC 升压+ PSFB

    UCC28070 (-Q1)

    用于空调的 PMP4259 390VDC 输出、3kW 前置稳压器

    http://www.ti.com/tool/pmp4259

    90 - 264 VAC

    390伏

    3000 W

    X

    X

     

    CCM 交错 PFC 升压

    UCC28180

    TIDA-00779效率大于98%且针对 BOM 和尺寸进行了优化的230V、3.5kW PFC 参考设计

    http://www.ti.com/tool/TIDA-00779

    190 - 270 VAC

    390伏

    3500瓦

     

    X

     

    CCM PFC 升压+ PSFB

    UCC28070 (-Q1)

    PMP4311 5KW 交错式 CCM 功率因数校正转换器

    http://www.ti.com/tool/pmp4311

    180 - 264 VAC

    400 V

    4800瓦

    X

    X

     

    CCM 交错 PFC 升压

    您好 Satya、

    您将需要一个两级设计、功率因数(PFC)前端+相移全桥(PSFB)直流/直流隔离级。 PFC 可用于生成380V 至400V 直流电压、PSFB 可用于通过隔离变压器降低电压。

    UCC28180是一款8引脚 CCM PFC 控制器、可在10kW 下使用、UCC28070是一款双通道交错式 CCM PFC、也适用于高功率 PFC 设计。

    UCC28951是 PSFB 控制器的最新版本、在该应用领域非常受欢迎、尤其是在 CV 和 CC 控制模式下。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Peter 的回复。
    这解决了我的问题。