This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28742:是否有软启动功能?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28742, TL431, UCC28780, UCC28740, UCC28610, LM5021, LM5023, UCC28600, TPS23752

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/766217/ucc28742-are-there-soft-start-function

器件型号:UCC28742
主题中讨论的其他器件: TL431UCC28780UCC28740UCC28610LM5021LM5023UCC28600TPS23752

大家好、

这是否具有软启动功能?

我想这没有、那么您能告诉哪些交流/直流控制器器件具有该功能吗?

我想将其作为参考。

此致、

北井高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Takahashi-San、您好!

    UCC28742没有内置软启动功能。 由于控制环路的电压稳压器部分是次级侧的 TL431型并联稳压器、因此可以在阴极上连接二极管的电容器和上拉电阻器的情况下在该处实现软启动功能。

    与此类似的其他次级侧稳压器件包括 UCC28740、UCC28780和 UCC28610。

    具有内置 SS 功能的交流/直流反激式控制器包括:LM5021、LM5023和 UCC28600。

    此致、
    Ulrich
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ulrich、

    谢谢。
    您能否展示可在次级侧实现的软启动功能的示例原理图?
    如果该示例与 UCC28742一起使用、会很有帮助。


    此致、
    北井高桥
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takahashi-San、您好!

    我找不到专门用于 UCC28742的软启动示例、但我确实找到了涉及 TPS23752的该参考文献:
    www.tij.co.jp/.../61-JAJSEO4E

    此处所示的 TL431的软启动电路实现几乎与任何其他初级侧 IC 应用相同、当然包括 UCC28742。  我没有用于组件值选择 的设计公式、但可以通过初始估算部分确定、也可以通过试验和误差部分确定。
     
    此致、
    Ulrich