Other Parts Discussed in Thread: TPS61221, TPS61020, TPS62730, TPS61097A-33, TPS61291, TPS61201
主题中讨论的其他器件: TPS61020、 TPS62730、 TPS61097A-33、 TPS61291、 TPS61201
您好!
需要您的帮助。
同时设计用于驱动 at328p MC 的低功耗电路以及连接在14505 LiSoCl 3.7V 电池上的几个传感器。
BOM:
NR3010T4R7M 4.7uH 1.02A、GRM188R60J106ME47J 10uF
原理图(如数据表中所示):VIN 连接到左上角开关的引脚1。
1.当 EN 引脚被拉低时、Vout 应等于 Vin。 但是、在我们的实验中、这似乎并不是这样。 当输入电压为~3.5V 时、我们发现输出电压为~2.8V。 这种下降的原因可能是什么?
这是否可以由输出电容器未放置在接近 tps61221的位置引起、如下所示? (它实际上位于微控制器的 Vcc 引脚旁边)。
以下替代布局是否有帮助?
2.如果 Vout 被拉至3.3V (例如由连接到另一侧 MC 的 ISP 编程器 Vout 供电)并且 Vin 未连接到任何电源(由物理开关隔离)、会发生什么情况。 这是否可能导致某些故障?
3.如果输入电压和输出电压都连接到两个不同的3.3V 电源(电池、编程接头),该怎么办? 在这些情况下、EN 引脚可能会被拉低。
谢谢。
Anupam
| GRM188R60J106ME47J |