This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ20Z95:BQ20Z95充电和放电 FET 未导通

Guru**** 2620055 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/766893/bq20z95-bq20z95-charge-and-discharge-fets-not-turning-on

器件型号:BQ20Z95

FET 在放电和充电过程中不会导通。

不存在永久性故障。

我可以 在校准过程中打开 FET (命令46),但它们在复位后再次关闭(命令0041)

我的 最大误差为144%

有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否发送了 IT enable 命令? 如果未发送0x21以启用监测并打开 FET。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议。 我又错过了!