This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87524J-Q1:LP87524J 上 Buck3稳压器的默认电压

Guru**** 2620065 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/766588/lp87524j-q1-default-voltage-of-buck3-regulator-on-lp87524j

器件型号:LP87524J-Q1

Hellow

我想知道 LP87524J 上 BUCK3稳压器的默认电压。

(修订版 b)、"BUCK3_VSET[7:0]"被描述为"0xCA for LP87524B、LP87524J、0xB1 for LP87524P"。
我了解 到 LP87524J 中 Buck3稳压 器的默认电压为2.3V (0xCA)。
(数据表中的第44页(修订版 B)"(* 1)

(修订版 a)、"BUCK3_VSET[7:0]"被描述为"0xCA for LP87524B、0xB1 for LP87524J"。
我了解  到的 LP87524J 稳压器中 Buck3的默认电压 为1.8V (0xB1)。
(数据表中的第43页(修订版 A)"(*2)

在 LP87524J 中、Buck3的默认电压是2.3V 还是1.8V?


(* 1)在链接"LP87524B/J/P-Q1四个4MHz 降压转换器、用于 AWR 和 IWR MMIC 产品说明书(修订版 b))”
    SNVSAW2B–2017年4月–2018年12月修订

(*2)在链接"LP87524B/J-Q1・・・(修订版 A (日语版)"中  
    JAJSE47A–2017年4月–2017年11月修订

Iwao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Iwao、

    这是在设备支持地点的工作时间之后进入并分配的。 我将于星期一与支持工程师联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Iwao、

    我们将检查数据表寄存器描述是否正确。 总之、数据表第14页上的电压表提供了正确的输出电压信息。

    谢谢。

    此致、

    Tomi Koskela