This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5030:LM5030

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/764678/lm5030-lm5030

器件型号:LM5030

您好、我的推挽式转换器不提供任何输出。 初级电流较高时、它最初提供了一些输出电压、但未连接负载。 但现在它不提供任何输出。 我检查了控制器引脚。 栅极信号下降、SS 引脚为0.7V、COMP 引脚约为2V。 我断开了光耦合器、结果完全相同。 我的问题是、控制器是否可能损坏。 是否有确认性测试可得出控制器损坏的结论、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amalachukwu、您好!

    我已要求我的一位同事回答这个问题。

    此致、
    Teng
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amalachukwu、您好!
    为了了解该器件、您最好从 TI 网站购买 EVM。

    此致
    弗兰克