This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54340:TIDA-iPad-汽车充电器参考设计

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/766957/tps54340-tida-ipad-automotive-charger-reference-design

器件型号:TPS54340

尊敬的先生:

我的客户会参考此参考设计,他会知道 D100功能吗?

谢谢!

Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steven、

    原理图的这一部分旨在将 TPS54340的输入电压限制在大约40V。该电路的输入端可能会出现高电压、从而导致 Q2栅极上产生高电压。 D100可防止 Q2栅极电压超过 Q2源极电压的15V,并可防止电压超过 Q2栅极上 Q2源极电压的二极管压降。

    此致、Robert