This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:bq40z50 -SUV 是否能够在1S 电池组设计中正常工作

Guru**** 2620065 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/766865/bq40z50-bq40z50--suv-whether-can-work-well-on-1s-pack-design

器件型号:BQ40Z50

计划在1S 电池组设计中使用 bq40z50 R2。 并将根据客户要求启用 SUV 功能。

我的设置是 SUV 阈值1.5V (遵循电池规格)和 SUV 延迟时间3秒。 bq40z50的最小电源功率为2.2V。 当电池电压降至1.5V 时、SUV 功能是否正常?

谢谢

蓝瓶

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不可以、您将低于1.8V Vreg 电源轨、此时电量监测计将关闭。 如果您需要1s 配置、请将其设置为2.4V、以便您的裕度比监测计的2.2V 功率要求高0.2V。