This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56628:具有较大纹波电压的轻负载跳跃模式。

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS56628, TPS565208, LMS3655, LM73606, TPS56637

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/766671/tps56628-light-load-skipping-mode-with-greater-ripple-voltage

器件型号:TPS56628
主题中讨论的其他器件: TPS565208LMS3655LM73606TPS56637

大家好、团队、

我的客户正在使用 TPS56628开发12V 至3.3Vout_5A (OCP≥6A)的输入电压、但需要3.3V 纹波电压<35mV (规格为45mV)、但 TPS56628具有轻负载跳跃模式、在0.15A 下提供50mV 的纹波电压、这超出了规格。

他们想知道 TI 是否有 P2P 器件可以直接替代 TPS56228、而无需重新布局、因此这将帮助他们尽快向客户发送电源板样片、您能提供帮助吗?

如果没有 P2P 设备、您会建议使用具有相同封装的最相似器件来代替?

非常感谢您的帮助。

Martin Chien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    将尝试找到合适的器件、并在星期一向您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Martin:
    我们没有引脚2引脚或类似的封装器件。 少数可用选项包括:TPS565208、TPS56637、LM73606、LMS3655。 请查看数据表以了解它们是否正常。 否则、您可以向 TPS56628添加更多输出电容器。