This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF5010:如果20mA 电流流入 REF5010的 Vout、会发生什么情况

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/766700/ref5010-what-will-happen-if-20ma-current-flows-into-the-vout-of-ref5010

器件型号:REF5010

大家好、

客户正在使用 REF5010、但在某些情况下、可能有20mA 电流流入 REF5010的 Vout。

这是否会导致 REF5010的永久阻尼?

由于 精度要求、客户无法使用 Doide 来防止反向电流。 您对此情况有什么建议吗?

期待您的回复。 谢谢、

Marc  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marc:

    REF5010的绝对最大额定值为-30mA 灌电流。 虽然器件将正常工作且不会损坏、但-20mA 超出了我们建议的工作条件(-10mA)。 这意味着、只要器件超出推荐条件、我们就不保证任何电气规格。

    在基准电压无关紧要的情况下、这些情况是否短暂且不频繁?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edthan、

    是的、这种情况很短且不频繁。

    客户不希望在这种情况下出现电气规格、他们只希望器件不会损坏。

    感谢您的回复。

    Marc