This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] LP8861-Q1:不同的 ISET 电流设置公式

Guru**** 2767385 points

Other Parts Discussed in Thread: LP8861-Q1, TPS61194-Q1, TPS61193-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/766861/faq-lp8861-q1-different-iset-current-setting-equation

器件型号:LP8861-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS61194-Q1TPS61193-Q1

对于 LP8861-Q1、TPS61193-Q1、TPS61194-Q1器件、LED 电流阱的最大电流由 ISET 引脚上的外部 Riset 电阻器控制。  但是 、有两个不同的公式可用于计算 ISET 电流和 Riset 电阻器。

在数据表中、公式为 Riset= 2342 /(IOUT-2.5)。 但在 EVM 用户指南中、公式为 Riset=2000*VBG/IOUT。 在我的应用中、如果所需的通道电流为20mA、Riset 可以是120k Ω 或134k Ω。 哪一个是正确的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这两个公式都可以在最佳 ILED 范围内使用(以实现良好的上升时间和电流匹配)。 当您以较低的 ILED 电流运行时、两个公式之间的差异更加明显。 这两个公式应在~30-40mA 至100mA 范围内产生相似的结果(其中电流匹配和上升时间应良好)。 因此、最好记住20mA 稍微推动了一些限制、其性能的某些方面可能不是最好的(但 IC 仍应正常工作)。 对于较低的电流电平、我认为您可以使用 Riset=2000*VBG/IOUT。