This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61165:TPS61165

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/765341/tps61165-tps61165

器件型号:TPS61165

下午好!

我想知道、Rset 电阻器值(I mean、max 和 min value)是否存在任何限制、而该电阻器指定电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anton:
    好的问题、通常对 Rset 没有特殊限制、因为这是一个系统级和应用级问题。 由于存在内部电流限制、因此当您选择该电阻器的值时、您需要使用二次输出电流大致计算电感器的峰值电流。 只要峰值电流不触发电流限制、它就可以输出高电流。 那么、您的应用是什么? 什么是输入电压以及输出电压和电流?
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    周青恩先生
    我只想测试该驱动程序。 只使用一个或两个 LED 是否可以正常工作? 例如、输入电压为12V、我需要电流 o、5A
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anton:
    不、这实际上是一种升压转换器、您需要确保 LED 负载的最大正向电压高于输入电压、然后它开始切换。 在测试中、您需要连接大约4个以上的 LED、以确保 LED 总电压小于12V。
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用1欧姆电阻器作为 Rset、5个 LED、我使用4、7uF 作为 Cin、1uF 作为 Cout、但它根本不会升压、LED 也不会亮起。 问题可能是什么? 它是否连接了电容器值?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anton:
    您将什么信号连接到"CTRL"引脚? 您可以连接到 Vin、也可以使用 PWM 信号连接到该引脚。
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    现在、我设置来自 MCU 的恒定高电平信号(3、3V)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anton:
    请检查电路板和连接、您能否检查5LED 的正向电压是否大于12V? 这应该是正常的、或者您可以尝试降低输入电压。 期待您明天的好消息。
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    周青恩先生、您好!
    驱动器开始工作、然后我对阳极和白极短路)、现在可以工作、但有一个问题-反馈不能正常工作。 Vin 较小(例如5V)、VFB 为0、11V、而不是0、2V。 问题可能是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anton:
    它可能触发了内部电流限制并限制了输出电流、您可以缓慢增大输入电压、您也应该可以观察到 FB 电压增大的速度减慢。
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    实际上、我认为 VFB 在任何 Vin 上都必须为0.2V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anton:
    您的电路板上必须存在一些令人担忧的错误、当您向 CTRL 引脚施加纯3.3V 电压时、它应该为0.2V。 请检查连接并尝试。
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我将尝试修复它。 我在 Ctrl 引脚上使用10kOhm 下拉电阻器-它是否以任何方式影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anton:
    这实际上取决于 IO 与 MCU 的内部独立性。 您需要确保高/低电平不受此下拉电阻器的影响。
    Regarads
    肖恩