This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2330:电源开关解决方案替代方案

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2330, TPS25982, TPS25942A, TPS2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/761915/tps2330-power-switch-solution-alternates

器件型号:TPS2330
主题中讨论的其他器件: TPS25982TPS25942ATPS2595

有哪些电源开关替代方案可以代替 TPS2330作为电源开关?  N 通道 FET 的栅极驱动器电路(Vishay SI4456DY-T1-GE3)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Carl、

    感谢您的支持!
    您能否分享您的应用用例和保护要求、以便我能够更好地提出建议。
    您可以查看负载电流小于15A 的集成解决方案(FET+控制器)。 请看一下 TPS25982并告诉我。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rakesh、感谢您的留言。 我所使用的系统是一款小型手持式12V 电池供电设备。 它具有三个小型滑块开关(Wuerth 450301014042):一个用于主系统电源、两个子系统位于12V 主电源轨的下游。 这些开关的额定电流仅为500mA。 但是、我需要为主子系统切换约3-4A、下一个最高的子系统切换约1-2A。 因此、我的目标是使用小型开关来启用低 R_DS_ON FET、从而通过热插拔控制器或其他导通 FET 控制器件切换较高的电流。 TPS2330目前尚未正常工作。 但是、我仍然需要控制第二个开关上的浪涌电流(至少)、以免干扰上游负载。 TPS25982看起来很有趣。 我已订购评估套件。 该器件何时上市? 请告诉我。 谢谢、Carl
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Carl、

    感谢您提供有关系统要求的信息。
    我已按照 TPS25982时间表向您发送了私人消息。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rakesh、请访问 attached.e2e.ti.com/.../Requirements-for-eFuses.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Carl、

    感谢您提供详细信息。
    由于电流要求小于5A、因此您可以查看其他器件 TPS2595、TPS259241、TPS25942A、但 Ron 略高于 TPS25982器件。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rakesh、谢谢。  但我需要 TPS25982提供的超低 R_DS_ON。  我需要该器件的 Altium Designer 原理图符号和封装。  在哪里可以找到它?  此致、Carl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carl、

    请查找 TPS25982的附加文件。

    e2e.ti.com/.../TPS25982-Altium-library--element.zip

    请单击"此已解决我的问题"按钮以关闭此主题。

    此致、

    Rakesh