This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24297:关于 REG08[2]和数据接触检测

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24297

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/764822/bq24297-about-reg08-2-and-data-contact-detection

器件型号:BQ24297

您好!

数据表第19页介绍了以下内容。



我对此内容有两个问题。

您能告诉我从应用 VBUS 到 REG08[2]变为高电平的延迟时间吗?
 
2.bq24297在"REG 08 [2]变为高电平"之后执行“打开 D+ IDP_SRC 和 D–下拉电阻器 RDM_DWN 40ms”。
  我的理解是否正确?

此致、
Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yusuke、

    插入有效适配器到 REG08[2]变为高电平通常需要250ms 的时间。
    2.是的。 电源正常后开始 D+/D-检测。

    谢谢、

    宁。
    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ning - San、

    感谢您的友好支持。
    让我再了解一件事。

    我确认了以下发布历史记录。


    “如果输入源有效,DPDM 检测将开始,并且可能需要0.9s 才能完成,具体取决于您的源类型和连接。”
    请告诉我0.9秒的内容。

    1) 从 DCD 到 REG08[7:6] 端口写入完成的最长时间() :0.9秒
    2)仅限 DCD:0.9sec⇒主要检测或非标准适配器歧视:xx sec
    1 )或2)是正确的?

    请告诉我从 VBUS 上升到 REG08写入完成所需的时间。
    我希望该信息确定读取 REG08[7:6]的延迟时间。

    此致、
    Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yusuke、

    如果输入源有效、DPDM 检测将开始、根据输入源类型、最多需要0.9s 才能完成。

    谢谢、

    宁。
    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ning - San、

     非常感谢您的友好支持。
    我 理解1)是正确的。
    “1)从 DCD 到 REG08[7:6] 端口写入完成的最长时间:0.9秒”

    此致、
    Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yusuke、

    很高兴您的问题得到了解决。 此主题被视为已关闭。

    谢谢!

    宁。

    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。