This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP3878-ADJ:LP3878工作范围

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS746, TLV759P, TLV767, TLV758P, TPS745

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/766079/lp3878-adj-lp3878-operating-range

器件型号:LP3878-ADJ
主题中讨论的其他器件:TPS746TLV759PTLV767TLV758PTPS745

您好!

 

我的讨论内容是将 LP3878ADJ 用于3.3V 输入和2.5V 输出电源轨以及500mA 输出最大负载电流。  最大压降电压为800mV、但第7.4.1节中有工作范围要求 、即 Vin 应为 Vout+2V。 如果需要、请告诉我?  

 

Jay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    是的、这是确保正常运行和输出调节所必需的。 数据表的图5、6和7显示了不同输出电压、负载电流和工作温度下的典型最小工作输入电压。  

    在给定的工作条件下、TLV767、TPS745、TPS746、TLV758P TLV759P 可能是一些合适的替代方案。  

    谢谢、

    Gerard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerard、

    如果最大负载为200mA、在我的情况下、我们是否仍然存在任何问题。 从图中可以看出、当输出电压为1V 时、您需要在输入电压上有更多裕度。 但是、如果输出电压为2.5V、我不明白为什么您需要 Vout+2V 的输入电压。 我认为3.3V 输入应该足够好。 你同意吗?

    从图5、6 和7中、我看不到3.3V 输入、2.5V 输出和200mA 负载电流的任何问题、我们在规格限制中给出了这些问题。

    谢谢、

    Jay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jay、

    图中显示了典型器件可能能够在您的条件下进行调节。 但是、需要2V 的最小余量(Vin - Vout)、以确保所有器件在整个负载和工作温度范围内正确调节所需的输出电压。

    谢谢、
    Gerard