主题中讨论的其他器件: LM5576、 LM5005
大家好、
遗憾的是、我的 TPS54360电路不断出现故障。
以下设置:我的电池的 电压为46至58V、我的应用需要7V 和24V。 WebBench 开发了 TPS54360、这对我来说非常好。 我们为不断消亡的应用设计了测试板。 更具体地说、TPS54360裸片、电路的其余部分正常。 起初、我以为它变得太热、但外壳温度大约为70°C、使用热成像摄像头进行测量。 此外、过热保护应防止这种情况发生。
在第二个想法中、它可能是导致芯片死亡的瞬态电压。 我在运行期间查看了 Vin、但我可以发现的最大电压尖峰约为0.5V。 测试期间、电路由电源供电、而不是电池供电。 当打开/关闭焊接台等各种器件时、我可以测量 Vin 上大约最大2V 的电压尖峰。 (通过电源在电网上传播)。 我怀疑这是失败的原因,因为当破坏发生时,没有人在房间里。
左侧是 SW 处的电压、开关时会出现瞬态尖峰。 令我惊讶的是、它的绝对最大额定值仅为65V、即使10ns 瞬态也不会更高。 我测量到了72.8V 的瞬态尖峰、这是芯片故障的原因。
那么、我的问题是:TPS54360是否适合我的应用? 糟糕的布局也可能导致问题、因此我将我的连接在下面。 我厌倦了按照数据表中的布局所建议的最小化 di/dt 环路。 所有组件均在 WebBench 的限制下选择。 如果您认为其他组件是问题所在、我会提供这些组件的器件型号/参数。
非常感谢您的帮助!