This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 适用于 LDO 的 TI 兼容器件

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV704, LP2985-N, TPS709, LP2992, TPS7A25

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/766551/ti-compatible-part-for-ldo

主题中讨论的其他器件:TLV704LP2985-NTPS709LP2992TPS7A25

大家好、

找到与兼容的 TI 器件  

S-1200B35-M5T1U /SOT-23-5

以下器件是否适合?

LP2985-N

S-12B28-M5T1U /SOT-23-5

我发现的最接近的是  

TPS7B4250-Q1、但电流不足

如果 TI 有更好的解决方案、敬请推荐

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    对于 S-1200B35-M5T1U、我建议使用 LP2985-N 以及 TLV704和 TPS709。 遗憾的是、TPS709和 TLV704器件没有3.5V VOUT 版本、但是它们应该提供比竞争器件更好的性能。

    对于 S-12B28-M5T1U /SOT-23-5、您能否告知 应用的负载要求和输入源是什么? 您能否考虑使用最小输入电压较低的器件? 如果是、我建议查看 LP2992和 TPS7A25器件。