Other Parts Discussed in Thread: BQ78350, BQSTUDIO, BQ76930, BQ78350-R1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ78350-R1 主题中讨论的其他器件:BQ78350、 BQSTUDIO、 BQ76930、
你好
我在更改 BQ78350配套控制器(与中的 BQ76930 AFE 搭配使用)上的"放电过流阈值设置"时遇到困难。 硬件保护电流限制在8A 跳变、这与我的1m Ω 电流感应电阻器上产生的8mV (由 OCD_T3位3-0和 RSNS =0定义的默认值)相对应。 我希望将 硬件保护电流限制增加到32A、但是当我在 BQStudio 中更改 AFE 保护2设置时、它们(PF 状态菜单)似乎会更改电流限制。
我已将 OCD 和 OCC 限制设置为20A、但 硬件保护电流限制在8A 跳闸。
是否有人可以建议我更改 硬件保护电流限制的正确方法?
非常感谢
斯蒂芬