This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4970:当我尝试使用 Arduino 进行测试时、LM4970音频同步有时挂起

Guru**** 2036780 points
Other Parts Discussed in Thread: LM4970
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/766570/lm4970-lm4970-audio-sync-hang-sometime-when-i-try-to-test-with-arduino

器件型号:LM4970

您好、TI、  

我正在使用 LM4970音频同步、当尝试使用 Arduino UNO 测试 LM4970开发 PCB 时、LM4970会随机对该3个 LED (LED1、LED2、LED3)之间的任何一个 LED 进行控制...?

1.是硬件问题还是软件问题...... ?
在 LM4970中 ,建议 的 NHK PCB 布局散热焊盘(EP)接地(引脚4-GND), 是否需要将 EP 焊盘接地...... ?
3.由于 EP 焊盘 LM4970可能会挂起或行为错误....?  
在我的布局设计中、我将 EP 焊盘置于悬空状态、因此存在任何问题  

感谢您的宝贵回答  

谢谢、此致、
Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rahul、

    请查看我在下面的回答、如果您有其他问题或意见、请告诉我。

    1.是硬件问题还是软件问题...... ?
    您能否提供原理图和寄存器配置? 这将有助于更好地解决这个问题。

    在 LM4970中 ,建议 的 NHK PCB 布局散热焊盘(EP)接地(引脚4-GND), 是否需要将 EP 焊盘接地...... ?
    是的、需要将散热焊盘接地。 它是内部电路所必需的、有助于耗散功率。

    3.由于 EP 焊盘 LM4970 可能会挂起或行为错误....?  
    您可以尝试禁用音频同步随机发生器吗? 您有差异吗?

    在我的布局设计中、我将 EP 焊盘置于悬空状态、因此存在任何问题
    是的、建议连接 EP 焊盘以确保器件的正确行为。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.