This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54424:请检查原理图设计

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54424, TPS53513

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/763732/tps54424-please-check-the-schematic-design

器件型号:TPS54424
主题中讨论的其他器件: TPS53513

大家好

我将使用此 TPS54424芯片。 请检查原理图设计。 感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    为了进行全面回顾、您能否详细介绍您的设计要求以及组件选择是如何完成的? 否则、我只能查找明显的错误。

    我注意到这项快速检查有一些问题。

    1. 需要针对0.9V 输出更改 Fsw。 请参阅数据表第24页的公式12。 kΩ 将 R591更改为100k Ω、您可能需要将 Fsw 降至~500kHz
    2. C530应为100nF 电容。 我还建议添加一个与电容器串联的0 Ω 固定器。
    3. 看起来所有内容都只是从 EVM 值复制和粘贴、但并不总是有效。 我建议将您的要求输入到 WEBENCH 中、或使用数据表方程来计算组件值。

    此致、
    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Anthony

       感谢您的快速反馈。 我们正在设计 SSD 硬盘控制器。要求如下,我们已完成原理图设计。请给我一些建议、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您分享此方框图。 我可能无法在整个系统的方框图中为您提供大量输入、我更感兴趣的是 TPS54424和 TPS53513电路的特定设计要求。 此外、我还想了解如何选择这些转换器周围的外部组件来满足这些要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chen、

    我要将其标记为 Resolved (已解决)。 如果您有任何其他问题、请随时再次发布以重新打开此讨论。