This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54020:跟踪设计问题

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/763639/tps54020-tracking-design-questions

器件型号:TPS54020

尊敬的 TI 支持:

 

随附的是一个原理图、其中显示了三(3)个电源、每个电源都是围绕 TPS54020开关稳压器设计的。

设计团队已不复存在,我正尝试对该设计进行逆向工程,以确保其满足 TPS54020的要求。

该图中显示了一个时序图、用于指示导通电压和偶然跟踪。

 

我对此设计有一些疑问、希望 TI 能提供一些建议和指导。

我的第一个问题与 R3和 R5的电阻分压器指定的开/关阈值有关。 每个电源具有相同的阈值。

根据数据表,“为了在关断和导通状态之间实现干净转换,TI 建议在 VIN 引脚上的关断阈值不小于4.2V,导通阈值不小于4.4V。

由于关断和导通跳变点为4.2V 和4.4V (四舍五入)、因此没有裕度。 此外、主+5.0V 输入范围为+4.634V 至+5.234V。

 

其次、我仍然对如何计算跟踪电阻器感到困惑。

ΔV 所附的设计、我无法计算 Δ I 的计算方式以及所选电阻器是否满足设计要求。

此外、您能否解释一下打开器件的 SS 输入阈值是多少。

我显然不理解此规范;

 

从新设计的角度来看、意外跟踪的正确设计步骤是什么? 如何任意选择 VOUT1和 VOUT2的值、然后确保满足 RS1的值。

从数据表“ΔV 变量为零伏,用于同步定序。ΔV、0Ω Δ V = 0V、则 RS1计算为 Δ V、而 RS1未能满足"RS1 > 2800´VOUT1-180 x Δ ΔV "的要求

 

因此、根据所提供的信息、您可以提供的任何帮助、解释和指导都是非常感谢的。

非常感谢!

 

此致、

 

Barry Weinberger

 

Barry Weinberger
高级 硬件工程师

Curtiss-Wright
20130 Lakeview Center Plaza、Suite 200、Ashburn、VA 20147
电话:703-840-6727
bweinberger@curtisswright.com | www.curtisswrightds.com

e2e.ti.com/.../TPS54020_5F00_startup.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Barry、

    对于 EN 引脚、我看不到使用您现在拥有的电阻器有任何问题。 但是 、您可能需要考虑将所有 EN 引脚连接在一起、因为您希望它们同时打开。 这样、如果一个 TPS54020导通、EN 迟滞将上拉 EN 电压、以确保另一个 TPS54020在极短时间后导通。

    对于 SS 引脚、我认为您可能已经发布了一个未通过的图像。 您是否询问 SS/TR 与 VSENSE 匹配规格?

    此外、我检查了数据表、公式5存在问题、可能会导致一些混淆。 在方程式第一部分的分子中、它应该显示"VOUT2+R θ ΔV "。 我已经用这个变化仔细检查了来自等式的电阻器值、结果是合理的。 Excel 工作表用于检查是否已附加。

    e2e.ti.com/.../Simultaneous-Startup-Calcs.xlsx

    您是否需要在此应用中使用 PWRGD 引脚? SS 引脚需要达到1.8V、最坏情况下 PWRGD 才能转换为高电平。 1.8V 输出 SS 引脚可能无法达到足以使其 PWRGD 变为高电平的水平。

    此致、
    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对我上一篇帖子的更正。 SS 需要达到1.4V 才能使 PWRGD 转换为高电平。 这在电气规格表的电源正常部分给出。

    我还将把它标记为"已解决"。 有关此问题的讨论已通过现场应用工程师发送到电子邮件。 Barry、如果您有任何其他问题、请随时再次在这里发帖。