This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF5050A-Q1:REF5050A-Q1

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: REF5050A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/764283/ref5050a-q1-ref5050a-q1

器件型号:REF5050A-Q1

 我正在检查元件级的功能安全。

 这方面有4个案例。

输入到输出短路

2.输入到输出开路

输出漂移

输出振荡。

 

 我认为、在这个组件上不可能出现情形1、2。

 有人能否给出技术原因来解释为什么不可能实现?

 如果可能、我如何防止这种情况?

 

 谢谢。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sang、

    我不能完全确定你要问什么。 您是否要求对 REF5050A-Q1进行引脚故障模式和影响分析(引脚 FMEA)? 或者、您是否询问在使用 REF5050A-Q1时会发生上述1-4个案例的情况?

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将讨论引脚 FMEA。
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sang、

    我们目前没有此器件的此信息。 我可以在工作台上测试器件、并将各个引脚物理短路以查看发生了什么情况。 如果您想了解 DFMEA (设计失效模式和影响分析)、您需要联系您所在地的 TI 销售办事处以请求信息。 请告诉我基准测试是否足够(应用方法)或您是否需要设计信息。 谢谢!

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sang、

    我已完成 REF5050A-Q1的引脚 FMEA。 如果您仍需要此信息、请发送电子邮件至 michaeldesando@ti.com。 谢谢!

    Michael