Other Parts Discussed in Thread: UCC21520, TIDA-01159, SN6505B
主题中讨论的其他器件: TIDA-01159、 SN6505B
大家好、TI 社区、
我目前正在尝试驱动全桥逆变器。 高侧功率 MOSFET 漏极电压最高可达170 Vdc。 我希望使用12V 电池为控制器和栅极驱动器电路供电。 我认为该 IC 将适合我的用途。 不过、我在了解引脚连接时遇到了一些问题。
因此、在某些情况下、我的队友建议我考虑电源/信号隔离以保护微控制器。
具体而言、我的问题是有关 VDDA 和 VDDB 引脚的问题。 我目前正在考虑在电池和这些引脚之间连接一个直流/直流隔离转换器。 我感到困惑的是、我是否打算将直流/直流隔离转换器的接地/基准引脚连接到 VSSA 和 VSSB 引脚? 我之所以要使用直流/直流隔离转换器、是因为为这些芯片供电的电池也会为我的微控制器供电、我觉得隔离会增加控制器电路的保护。
如果有任何建议,将不胜感激。 甚至对其他芯片提出您认为会更好地完成工作的建议也是不错的。 请告诉我您是否还想得到任何澄清。