This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27220:BAT_GD 引脚在哪里? GPOUT?

Guru**** 2620065 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27220, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/764971/bq27220-where-is-the-bat_gd-pin-gpout

器件型号:BQ27220
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

TRM 提到了"BAT_GD"引脚服务器时间、但在 bq27220的引脚说明(SLUSCB7A)中根本没有提到。 同样 、在 SLUSCB7A (第4页)中提到了 GPOUT 引脚、该引脚讨论的是"OpConfig"寄存器的"BATLOWEN"和"GPIOPOP"位、TRM 中没有提到这些位。

另一个复制粘贴错误? 如果是、引脚 A1的实际作用是什么?

谢谢、

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mark

    Gpout 引脚应连接到主机的 GPIO、以便在芯片由于 ESD 而关断时允许高电平和低电平切换。

    请按照 bqstudio 的寄存器映射进行操作、因为这是最正确的来源。 很抱歉造成混淆。

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Onyx

    那么、BQ27220上没有 BAT_GD 引脚? 如果确实没有这样的引脚、在过热充电/放电的情况下会发生什么?

    谢谢、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mark
    没有这样的引脚。 TRM 不表示可以为此类功能配置 gpout、但值得通过 PFC 寄存器进行检查。 我会提请系统工程师注意这一点、并研究如何纠正 TRM。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    是否有办法在发布更新的 TRM 时获得通知?

    最棒的

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    遗憾的是、现在不是。
    谢谢
    Onyx