This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23880:TPS23880 EVM 应用问题

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2155, TPS23880

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/766484/tps23880-tps23880-evm-application-questions

器件型号:TPS23880
主题中讨论的其他器件:MSP430FR2155

您好、支持团队、  

1.为什么 MCU“MSP430FR2155” 和 PSE“TPS23880RTQR”需要两个直流/直流转换器? 我想综合一个、背后的原因是经济高效和节省空间  

2.有关原理图,请将 VPWR 连接到1/2和7/8对。 请将 PSE_N5连接到配对3/6、将 PSE_N6连接到配对4/5。

我是否可以 将 PSE_N5连接到配对3/6、将 PSE_N6连接到配对7/8,、这是可行的?

3.后续电路的功能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、红色、

    请参阅下面我的评论。

    1.为什么 MCU“MSP430FR2155” 和 PSE“TPS23880RTQR”需要两个直流/直流转换器? 我想综合一个、背后的原因是经济高效和节省空间  

    [一分钱]只要不隔离 PSE 器件和 MCU 之间的 I2C 信号、您就不必为 MCU 和 TPS23880配备2个 DCDC 转换器。 我看到了两种方法:数字隔离器位于 MCU 和 PSE 之间;数字隔离器位于主机 CPU 和 MCU 之间。

    2.有关原理图,请将 VPWR 连接到1/2和7/8对。 请将 PSE_N5连接到配对3/6、将 PSE_N6连接到配对4/5。

    我是否可以 将 PSE_N5连接到配对3/6、将 PSE_N6连接到配对7/8,、这是可行的?

    [一分钱]如果您要设计 IEEE802.3bt 4类 PSE、则需要将 Vpwr 连接到配对3/6和配对4/5、 PSE_N5连接到配对1/2、PSE_N6连接到配对7/8。 请参见下图。

    3.后续电路的功能是什么?

    [一分钱]最好就此咨询 MSP430团队。  

    为什么选择 MSP430FR2155? 谢谢。

    此致、

    一分钱