This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 适用于电压检测器的 TI 兼容器件

Guru**** 2868190 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3710, TPS3803, TPS3840, TPS3890

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/766548/ti-compatible-part-for-voltage-detector

主题中讨论的其他器件:TPS3710TPS3803TPS3840TPS3890

大家好、

请帮助推荐 TI 兼容器件  

S-80850CLMA-B7BT1G/SOT-23

S-1011AA0-M6T1U4/SOT-23-6

非常感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John、

    对于没有复位延迟的电压检测器、我建议使用 TPS3803或 TPS3710 (宽输入电压)

    对于具有可编程复位延迟的电压监控器、我建议使用 TPS3840 (固定阈值)或 TPS3890 (固定阈值、可通过 SENSE 引脚进行调节)

    如果您有其他关键标准(宽输入电压、低 IQ、小尺寸、过压、看门狗、 ETC)、如果这些建议不符合要求、我可以提供更多建议。 谢谢!

    Michael