This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23880:TPS23880:EVM Sifos 结果

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23880

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/766487/tps23880-tps23880-evm-sifos-results

器件型号:TPS23880

我们使用 EVM TPS23880 4线对端口来测试 Sifos、但"Detection_time_Tdet"的测试结果为750ms、超过802.3bt 标准500ms。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    500ms 规格用于线对集的检测时间、而不是两个线对集的总检测时间。 根据实际波形和数据表、TPS23880通过了500ms 规格。 问题在于、sifos 正在测量 两个线对集的总检测时间。 我离线回复了您的电子邮件、因此我将关闭此主题并离线继续讨论。 谢谢。  

    此致、

    一分钱